请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8702-Q1 工具与软件:
团队成员、您好!
DRV8702芯片上电后、要保证 VCP 输出高达23V 高电平电压、是否只需要 nsleep 上拉?
如果 DRV8702输出不驱动 H 桥 MOSFET、是否存在问题? 也就是说、如果只有一个前置驱动器芯片、而没有 MOSFET 等外部元件、那么8702是否会报告故障?
谢谢!
此致、
Daniel Wang