Other Parts Discussed in Thread: DRV10987, DRV10987EVM, USB2ANY, DRV10983
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 DRV10983、DRV10987
工具与软件:
您好!
我准备了 DRV10987EVM、用于收集正确的参数来驱动电机。 我可以设置 GUI、但无法与 USB2Any 器件建立通信。 器件看起来正常。 但在 EMV 板上、时钟和数据线路始终保持低电平。 即使没有连接器和裸板(通过外部24V 供电)、两条线路也始终处于低电平。 5V、3V3和1V8良好并且稳定、电路板上有标准上拉电阻器、高侧为3V3、SDA/SCL 侧为~0V。 芯片是否刚刚损坏? 它是待机芯片(DRV10987S)、因此无论 SPEED 引脚如何、I2C 通信都应处于活动状态。 通过电路板上的微调器启用 SPEED 引脚不会改变问题。 有什么建议吗?
此致
Christoph