This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987EVM:I2C 线路始终为开箱即用低电平

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV10987, DRV10987EVM, USB2ANY, DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1445933/drv10987evm-i2c-lines-always-low-out-of-the-box

器件型号:DRV10987EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDRV10983、DRV10987

工具与软件:

您好!

我准备了 DRV10987EVM、用于收集正确的参数来驱动电机。 我可以设置 GUI、但无法与 USB2Any 器件建立通信。 器件看起来正常。 但在 EMV 板上、时钟和数据线路始终保持低电平。 即使没有连接器和裸板(通过外部24V 供电)、两条线路也始终处于低电平。 5V、3V3和1V8良好并且稳定、电路板上有标准上拉电阻器、高侧为3V3、SDA/SCL 侧为~0V。 芯片是否刚刚损坏? 它是待机芯片(DRV10987S)、因此无论 SPEED 引脚如何、I2C 通信都应处于活动状态。 通过电路板上的微调器启用 SPEED 引脚不会改变问题。 有什么建议吗?

此致

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:  

    该 EVM 预计可以开箱即用。 如果您尚未查看此 EVM 用户指南、能否确保我们未遗漏任何内容。

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开 GUI 时、我收到错误消息"DRV10983.USB2ANY.lvclass:write Register.vi" 寄存器写入失败!! 请重新启动 GUI 并重新启动。 无论是否连接到 EVM 板、都会发生错误。

    在对此错误进行故障排除时、我尝试查看 I2C 线路是否有任何信号。 在此期间、我遇到线路始终为低电平的问题、即使 EVM 到 USB2ANY 的连接器未连接也是如此。 有电源信号、有上拉电阻器、但 DRV10987似乎将两条线都拉至低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    我刚刚在末尾检查这是否符合预期、是否 应该上拉 SCL 线。

    您可以确认当您在 I2C 上测量电压时 USB2ANY 是否已连接到 EVM。

    谢谢。此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin 您好!

    无论是否连接了 USB2Any、I2C 上的电压始终为低电平。 在这两种情况下、Vreg =5V、3V3和1V8都存在、但 I2C 线路为低电平。 USB2ANY 可在 DRV109xx-EVM GUI 和 USB2ANY Explorer 中找到。 尝试通过 Explorer 手动发送 I2C 数据包始终以写入超时结束、两条 I2C 线路中的任何一条都没有任何活动。

    此致

    Christoph S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    您是否可以移除这些上拉电阻器? 并检查 I2C 引脚上连接到 GND 的阻抗?

    我们可以将其与预期值进行比较、并推测器件是否正常。

    谢谢!

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin 您好!

    连接到 GND 的 I2C 线路的阻抗适用于时钟77.8欧姆和数据10.4欧姆。 移除全部三个上拉电阻器后没有明显变化。 电阻器为4.75k Ω。 在通电时、无论是否连接到 USB2ANY 器件、仍所有线路都为低电平。

    此致

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    感谢测量、让我来看看末尾的好器件对这些阻抗的影响。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin 您好!

    是否有任何更新?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph:

    对于延迟响应、我们深表歉意。 我在终端检查了阻抗、在 SCL 上看到1M Ω、在 SDA 上看到断开。

    看起来您的设备可能已损坏。

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是一个快速的跟进,我收到了一个更换的设备,一切都可以开箱即用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道!