Other Parts Discussed in Thread: DRV8847
工具与软件:
尊敬的 TI:
我们使用 DRV8847设计电机驱动器控制板。 `s、 在以下工作情况下、它总是被烧毁:
电机负载:20Ω。 VOUT=12V。 IPEAK= 150mA。 电机转速:2-3Hz。
故障率:100%
测试编号:>10件
您是否想对此问题发表一些意见?
BR
Cayden
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Cayden:
要驱动什么类型的负载(有刷直流电机、螺线管、步进等)?
有刷直流电机等电感负载将经历初始浪涌电流 、可以使用电机电压和负载电阻来近似计算该电流。 当 电机负载 RLOAD = 20Ω 且电机电压 VM = 12V 时、I = V/R = 12V/R= 20Ω 600mA。 该 器件具有最小过流保护跳闸点 IOCP = 1.6A、这足以支持此设置。 该器件还具有各种集成保护功能、例如在器件超过额定温度范围时通过热关断来禁用 H 桥。
您能否提供有关测试设置的更多详细信息、以便更好地理解此问题? 在这些条件下、器件不应"烧坏"。
电机是否正在加载? 在高扭矩负载下、该器件将消耗更多电流、并可能导致过流情况。
此致!
David