This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:电机驱动器烧坏问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1456556/drv8847-motor-driver-burned-issue

器件型号:DRV8847

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们使用 DRV8847设计电机驱动器控制板。 `s、 在以下工作情况下、它总是被烧毁:

电机负载:20Ω。  VOUT=12V。  IPEAK= 150mA。   电机转速:2-3Hz。

故障率:100%

测试编号:>10件

您是否想对此问题发表一些意见?

BR

Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    要驱动什么类型的负载(有刷直流电机、螺线管、步进等)?  

    有刷直流电机等电感负载将经历初始浪涌电流 、可以使用电机电压和负载电阻来近似计算该电流。 当 电机负载 RLOAD = 20Ω 且电机电压 VM = 12V 时、I = V/R = 12V/R= 20Ω 600mA。 该 器件具有最小过流保护跳闸点 IOCP = 1.6A、这足以支持此设置。 该器件还具有各种集成保护功能、例如在器件超过额定温度范围时通过热关断来禁用 H 桥。  

    您能否提供有关测试设置的更多详细信息、以便更好地理解此问题? 在这些条件下、器件不应"烧坏"。  

    电机是否正在加载? 在高扭矩负载下、该器件将消耗更多电流、并可能导致过流情况。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    驱动步进。

    下面是原理图、您可以浏览一下这些内容。

    BR

    Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    从原理图中可以看出使用的是2引脚接口、这是正确的吗?  

    您能否提供输入和输出的示波器捕获、并说明如何 发送 IN1和 IN2 PWM 输入?

    您能否提供有关测试设置的更多详细信息、以便更好地理解此问题?  

    空载测试时是否仍然存在此问题?

    此致!

    David