请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8245-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
DRV824X 硬件版本可用于清除故障和模式转换到睡眠模式。 我~是否存在故障、发送5 μ s 20us 复位脉冲时、不会影响正常运行吗?
谢谢
Scarlett
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
DRV824X 硬件版本可用于清除故障和模式转换到睡眠模式。 我~是否存在故障、发送5 μ s 20us 复位脉冲时、不会影响正常运行吗?
谢谢
Scarlett
尊敬的 Scarlett:
为了确保仅执行已清除的故障、而不影响任何其他器件功能、我们建议遵循情况3。 为此、nSLEEP 清除故障脉冲应在20至40 μs 之间 、例如、 可使用30 μs 逻辑低电平脉冲清除 H 型号中的故障。

我是否知道是否有故障、当发送5~20us 复位脉冲时、不会影响正常操作?
表中显示了这种情况2。 可能会发生也可能不会发生清除故障(不确定)。 器件不会进入睡眠状态。 它将在使用现有设置时正常运行。
此致、Murugavel