This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245H nsleep 脉冲

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1459330/drv8245-q1-drv8245h-nsleep-pulse

器件型号:DRV8245-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

DRV824X 硬件版本可用于清除故障和模式转换到睡眠模式。 我~是否存在故障、发送5 μ s 20us 复位脉冲时、不会影响正常运行吗?

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    为了确保仅执行已清除的故障、而不影响任何其他器件功能、我们建议遵循情况3。 为此、nSLEEP 清除故障脉冲应在20至40 μs 之间 、例如、 可使用30 μs 逻辑低电平脉冲清除 H 型号中的故障。  

    我是否知道是否有故障、当发送5~20us 复位脉冲时、不会影响正常操作?

    表中显示了这种情况2。 可能会发生也可能不会发生清除故障(不确定)。 器件不会进入睡眠状态。 它将在使用现有设置时正常运行。  

    此致、Murugavel