工具与软件:
大家好、团队成员:
当我们使用 H 桥驱动电机时、在离线诊断期间、低侧电桥会有0.5V 电压。
离线诊断时、X2-72为低侧、X2-50为高侧。 我们测得 X2-72处的电压为0.5V。 我假设数据表中可能存在一些泄漏电流:
而 nSLEEP 在我们测量时为高电平。 如果我们切断 SN2和 SP2之间的采样电阻、SN2和 SP2显示~2.5V 电压。
请告知此0.5V 电压是否由漏电流引起、漏电路径是什么? 这个0.5V 电压会影响 CSA 功能吗?
谢谢你。
此致!
Frank