This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:离线诊断时低侧电桥上的电压为0.5V

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1456619/drv8718-q1-0-5v-on-low-side-bridge-when-offline-diagnostic

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

当我们使用 H 桥驱动电机时、在离线诊断期间、低侧电桥会有0.5V 电压。

离线诊断时、X2-72为低侧、X2-50为高侧。 我们测得 X2-72处的电压为0.5V。 我假设数据表中可能存在一些泄漏电流:

而 nSLEEP 在我们测量时为高电平。 如果我们切断 SN2和 SP2之间的采样电阻、SN2和 SP2显示~2.5V 电压。

请告知此0.5V 电压是否由漏电流引起、漏电路径是什么? 这个0.5V 电压会影响 CSA 功能吗?

谢谢你。

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您问这个问题。 我团队的器件专家将会对其进行调查并回复您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的提问。  

    让我从该行为背景开始。 对于栅极驱动器、在 HS 和 LS FET 均关断时、显示"High:Up 至 PVDD"是正常行为。  

    虽然 SH 为高阻态、但 HS 和 LS FET 肯定都关断。 然而、DRV 具有通向 SH 的小电流泄漏路径、因此 SH 上升至~PVDD。 这是非常弱的上拉电阻、无法驱动电机。

    我想您的客户基本上可能会观察到这种"弱上拉"电压。 然后、其电压因外部泄漏而下降。 如果其外部负载小于1千欧(或更小)、电压可能接近0V。 如果它的范围为~5+K Ω、他们可能会看到剩余一些电压。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1220756/drv8714-q1-drv8714-q1/4609044?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV8714%2520HiZ#4609044

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morita-San:

    感谢您的反馈。 可能存在一些误解。

    我们已尝试切断 SP2和 SN2与采样电阻器的连接、切断与 SN2[8]和 SP2[8]相同的位置、随后发现 SHx 电桥电压变为0、SN 和 SP 的电压仍为2.5V。 这意味着电压或泄漏电流来自 SP&SN、而不是 SHx。

    您能否澄清一下、在离线诊断期间、SP&SN 上是否存在电压或电流是正确的?

    谢谢你

    此致!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我理解你的观点。 谢谢。

    >>请告知此0.5V 电压是否由漏电流引起、漏电路径是什么? 这个0.5V 电压会影响 CSA 功能吗?

    该0.5V 可能是 CSA 的漏电路径。 那么这应该不会影响 CSA 性能、因为 CSA 具有差分输入放大器。 CSA 应注意 V_SPx - V_SNx。

    此致

    信也