请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV103 工具与软件:
能否使用更高的旁路/去耦电容器而不是建议的22uF 电容器? 我正在考虑使用 100uF 35V 钽或铝电解电容器。 DRV103将用于驱动螺线管。
这个100uF 电容实际上会是整个系统的主滤波电容(包含该驱动器)、我想将这个电容用作 DRV103驱动器的旁路/去耦电容。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Joshua:
大容量电容越高通常越好、唯一的缺点通常包括成本和物理空间。 在 DRV103上实施更大的大容量电容应该没问题、但我建议先进行测试。
请参阅以下应用手册、了解如何为电机驱动器应用选择大容量电容。
此致!
David