This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:为旁路/去耦电容器选择更高的电容值

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1457974/drv103-choosing-higher-cap-values-for-bypass-decoupling-capacitor

器件型号:DRV103

工具与软件:

能否使用更高的旁路/去耦电容器而不是建议的22uF 电容器? 我正在考虑使用 100uF 35V 钽或铝电解电容器。 DRV103将用于驱动螺线管。

这个100uF 电容实际上会是整个系统的主滤波电容(包含该驱动器)、我想将这个电容用作 DRV103驱动器的旁路/去耦电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    大容量电容越高通常越好、唯一的缺点通常包括成本和物理空间。 在 DRV103上实施更大的大容量电容应该没问题、但我建议先进行测试。  

    请参阅以下应用手册、了解如何为电机驱动器应用选择大容量电容。

    尺寸适合直流电机驱动应用的大容量电容器 

    此致!

    David