This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:失速检测

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1459827/drv8889-q1evm-stall-detection

器件型号:DRV8889-Q1EVM

工具与软件:

你好。

我对 DRV8889的失速检测有疑问。

据说、IC 通过检测反电动势和绕组电流之间的相位差来生成扭矩计数。

请告诉我出现相位差的原因。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ando-San:

    Unknown 说:
    请告诉我出现相位差的原因。

    任何步进电机都存在这种情况、因为它具有电磁结构。  这也被称为步进电机的负载角。 BEMF 是由电机电磁场 通量引起的、电机电磁场通量的角度会随负载扭矩 sin (δ)而变化、其中 δ 是负载角。  当电机空载时、相位差将接近于90°、而当电机满载并且即将停止时、相位差将接近于 0°。  

    如果您搜索步进电机负载角度、则可以找到有关此主题的许多学术论文。 谢谢你。  

    此致、Murugavel