This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:直流母线过压故障

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1441617/mcf8329a-dc-bus-over-voltage-fault

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

嗨团队、

我的客户正在通过 EVM 板评估 MCF8329、现在遇到了以下问题、您可以帮助提供一些评论吗? 谢谢。

为了与5V MCU 兼容、客户已移除 EVM 上 nFault 的 SCL、SDA、FG 和 AVDD 上拉电阻。 并使用跳线桥 J9 (上拉至5V)连接到客户自己的 MCU。

此时、I2C 通信正常、但在写入 ROM 配置后 nFault 灯亮起。 无法正确驱动电机。

CONTROLLER_FAULT_STATUS 寄存器的 DCBus_over_voltage 位指示直流总线过压故障(无其他故障)。

EVM PVDD 电源为12V、当 PVDD 降至约9.6V 时、故障消失。

附加文件是已在 Motor Studio 中成功驱动电机的配置文件、与发生问题时写入的配置相同。

提前感谢!

e2e.ti.com/.../register.json

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    感谢您分享详细信息。

    我将验证这一点、然后回复给您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    我可以问你有什么意见吗? 谢谢。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    我正在查看详细信息、我将在星期二(明天)之前回复。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    很抱歉这么晚才回复、我看到该主题仍未得到解答。

    您能否确认此问题是否仍然存在?

    我看了一下 JSON、我看不出为什么直流母线过压会发生? JSON 文件未启用过压位。

    我将再次验证 EVM 原理图、并确认是否有任何其他冲突来源。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    JSON 没问题、我不会看到与 EVM 发生任何此类冲突。

    您能否确认此问题是否已解决? 外部电路可能存在一些其他问题、是否有任何可能更改了调优文件? 电压最低为10V、当客户降低到10V 以下时、故障正在清除。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.