工具与软件:
嗨团队、
我的客户正在通过 EVM 板评估 MCF8329、现在遇到了以下问题、您可以帮助提供一些评论吗? 谢谢。
为了与5V MCU 兼容、客户已移除 EVM 上 nFault 的 SCL、SDA、FG 和 AVDD 上拉电阻。 并使用跳线桥 J9 (上拉至5V)连接到客户自己的 MCU。
此时、I2C 通信正常、但在写入 ROM 配置后 nFault 灯亮起。 无法正确驱动电机。
CONTROLLER_FAULT_STATUS 寄存器的 DCBus_over_voltage 位指示直流总线过压故障(无其他故障)。
EVM PVDD 电源为12V、当 PVDD 降至约9.6V 时、故障消失。
附加文件是已在 Motor Studio 中成功驱动电机的配置文件、与发生问题时写入的配置相同。
提前感谢!