This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:电机驱动器论坛(TEC)

Guru**** 2616655 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8873, DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1459416/drv8873-motor-drivers-forum-tec

器件型号:DRV8873
主题中讨论的其他器件: DRV8962、DRV8262

工具与软件:

Bien sûr ó n ! Voici la tradition en anglais de votre texte :


主题:有关使用 DRV8873控制珀尔帖模块和加热电阻的技术咨询

尊敬的先生/女士:

我的客户希望控制用于加热样品的板的温度。 根据应用的不同、温度将由珀耳帖模块或加热电阻器调节。 以下是所涉及组件的规格:

  • 珀尔帖模块 :CP10,31,08,L1,W4.5由 Laird 提供
  • 加热电阻器 :最大功率80瓦

目标是使用单个控制器操作珀尔帖模块或加热电阻。

我对此有几个技术问题:

  1. 我正在考虑使用 DRV8873 以实现此功能。 您是否认为此元件适合该应用?
  2. 对于珀尔帖模块 DRV8873 将在中配置 PWM 模式 、和中的加热电阻的值 PH/EN 模式 . 此配置是否适合您?
  3. 您是否具有使用控制珀尔帖模块的参考原理图 DRV8873
  4. 是否有计算方法可用于确定合适 LC 滤波器的参数?
  5. 根据我的研究、LC 滤波器的截止频率应该至少比 PWM 频率低10倍。 您能否确认该指南?

提前感谢您的帮助、如果需要进一步的信息、请随时与我联系。

此致、
Jérôme Blanc-Gonnet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    感谢您在论坛中发布您的问题。

    Unknown 说:
    我正在考虑使用 DRV8873 以实现此功能。 您认为此组件适合应用吗?

    根据 TEC 数据表、Imax 规格为2.5A 完全在 DRV8873驱动能力范围内。 只要功率耗散在器件在此工作条件下的能力范围内、DRV8873就可以支持。 功率耗散和芯片温度的估算可使用 数据表(第41页)第8.2.1.2节"驱动电流和功率耗散"中的公式进行计算。

    加热电阻被描述为最大80 W 电源。 工作电压是多少? 基于此、在80W 工作功率下、电流会发生变化。 必须计算功率耗散、以查看 DRV8873是否合适。

    Unknown 说:
    对于 Peltier 模块 DRV8873 将在中配置 PWM 模式 、和中的加热电阻的值 PH/EN 模式 . 此配置是否适合您?

    对于这两种驱动模式中的任一种、H 桥的输出驱动都是相同的。 加热电阻负载将不支持电流调节。 DRV8873使用内部 TON 和 tOFF 电压斩波提供电流调节。 要利用此内部电流调节、负载必须具有电感以减慢电流的上升和下降时间。 一个合适的串联电感器可以解决该问题。 或者、可以禁用内部电流调节、并且可以使用驱动 PWM 占空比来设置电阻器负载上的有效平均电压。 请记住、在 PWM 期间、V/R 上的持续电流必须处于 DRV8873驱动能力范围内。

    TEC 驱动器通常将使用100kHz (该器件支持的最大值)等更高频率的 PWM 以及 LC 滤波器、从而减少电流上升和下降时间。  

    [报价 userid="635440" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1459416/drv8873-motor-drivers-forum-tec "]
    • 您是否具有使用控制珀尔帖模块的参考原理图 DRV8873
    • 是否有计算方法可用于确定合适 LC 滤波器的参数?
    • 根据我的研究、LC 滤波器的截止频率应该至少比 PWM 频率低10倍。 您能否确认该指南?
    [报价]

    我们可以获得其他产品的此信息。 这是通用的、足以适用于任何半桥或全桥驱动器。 DRV8962、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8962.pdf 第 8.1.4节驱动热电冷却器(TEC)第34页和 DRV8262、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8262.pdf 第7.1.3节驱动热电冷却器(TEC)第38页。     

    除此之外、您还可以在中搜索关键字"DRV8962 TEC"和"DRV8262 TEC"  TI E2E  设计支持论坛  https://e2e.ti.com/。  

    此致、Murugavel