Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8873, DRV8962
主题中讨论的其他器件: DRV8962、DRV8262
工具与软件:
Bien sûr ó n ! Voici la tradition en anglais de votre texte :
主题:有关使用 DRV8873控制珀尔帖模块和加热电阻的技术咨询
尊敬的先生/女士:
我的客户希望控制用于加热样品的板的温度。 根据应用的不同、温度将由珀耳帖模块或加热电阻器调节。 以下是所涉及组件的规格:
- 珀尔帖模块 :CP10,31,08,L1,W4.5由 Laird 提供
- 加热电阻器 :最大功率80瓦
目标是使用单个控制器操作珀尔帖模块或加热电阻。
我对此有几个技术问题:
- 我正在考虑使用 DRV8873 以实现此功能。 您是否认为此元件适合该应用?
- 对于珀尔帖模块 DRV8873 将在中配置 PWM 模式 、和中的加热电阻的值 PH/EN 模式 . 此配置是否适合您?
- 您是否具有使用控制珀尔帖模块的参考原理图 DRV8873 ?
- 是否有计算方法可用于确定合适 LC 滤波器的参数?
- 根据我的研究、LC 滤波器的截止频率应该至少比 PWM 频率低10倍。 您能否确认该指南?
提前感谢您的帮助、如果需要进一步的信息、请随时与我联系。
此致、
Jérôme Blanc-Gonnet