This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:通过编码器进行闭环控制、从而根据负载动态地更改满量程电流

Guru**** 2616255 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1460092/drv8462-closed-loop-control-with-encoder-to-dynamically-change-full-scale-current-depending-on-load

器件型号:DRV8462

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的团队很乐意通过在线电话与应用工程师交流、他们可以回答我们关于 DRV8462的闭环控制和使用 DRV 硬件接口的磁编码器的一些问题

此致、
Visaacan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visaacan:

    感谢您关注 DRV8462并在此论坛中发布您的问题。 DRV8462没有硬件接口可与磁编码器通信和使用。 它是一个仅开环步进驱动器。 但是、控制 MCU 可以与外部磁性编码器连接、以实现闭环位置控制。

    在标题中、您提到了"根据负载动态地更改满量程电流"。 这可以通过该器件的内置功能(称为 SPI 控制模式下的自动扭矩)来实现、无需任何额外的外部元件。 这将在 第41页的数据表的第7.3.14节"自动扭矩动态电流调节 "以及本应用手册 www.ti.com/.../slvaff1.pdf 中进行介绍。 您可以使用我们的 DRV8462EVM 之一来评估该特性。 请查看这些内容、如有任何问题、请告知我们。 我是我们步进驱动器产品系列的主题专家和应用工程师。 我可以通过此论坛解答有关 DRV8462的任何问题。 谢谢。

    此致、Murugavel    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muruagavel:

    是的、很抱歉、我不清楚如何连接一切。计划是将 DRV8462的硬件接口(STEP 和 DIR 引脚)与外部 MCU 连接、然后 MCU 将与磁编码器通信以获取位置数据。

    我遇到的一个问题是不使用自动扭矩功能您是否认为可以使用 STEP 和 DIR 接口并根据 MCU 的编码器数据动态调整 VREF、执行类似的操作?是否还需要考虑尝试采用类似的方法?  

    感谢您的支持、
    Visaacan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visaacan:

    感谢您的澄清。  

    我遇到的一个问题是未使用自动扭矩功能您认为是否可以使用 STEP 和 DIR 接口并根据编码器数据动态调整 VREF 来执行类似操作 MCU

    是的、可以这样做。 更改 VREF 将更改 IFS 满量程电流设置。 它可以动态更改。 您需要考虑在电流波形的完整电气周期或半个电气周期(理想情况下在过零处)更改 VREF。 这可以通过跟踪步进脉冲数来实现、这通常是在 MCU 中完成的。 例如、微步进电流的波形将是正弦波。 在过零处更改 VREF 将减少电机运动引起的机械伪影。 谢谢。

    此致、Murugavel