请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BP-AM2BLDCSERVO 工具与软件:
您好!
我正在使用 BP-AM2BLDCSERVO E2电路板、并发现 当电路板上电且来自 LP-AM243x 的电压为3.3V 时、ISENSE_xy_VREF 网均为0.17V。
我检查了电阻器 R139和 R140的电阻、它们分别为51千欧和49.9千欧。 这是建议的正确值"BP-AM2BLDCSERVO E2 -修改"。
您能支持这个问题吗? 0.17V 基准电压不适合检测整个范围的电机相电流。
此致、
Chen