This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-AM2BLDCSERVO:ISENSE_xy_VREF 净电压不正确

Guru**** 2616255 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-AM2BLDCSERVO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1432256/bp-am2bldcservo-isense_xy_vref-net-voltage-is-not-correct

器件型号:BP-AM2BLDCSERVO

工具与软件:

您好!

 我正在使用 BP-AM2BLDCSERVO E2电路板、并发现 当电路板上电且来自 LP-AM243x 的电压为3.3V 时、ISENSE_xy_VREF 网均为0.17V。

我检查了电阻器 R139和 R140的电阻、它们分别为51千欧和49.9千欧。 这是建议的正确值"BP-AM2BLDCSERVO E2 -修改"。

您能支持这个问题吗? 0.17V 基准电压不适合检测整个范围的电机相电流。

此致、

Chen