请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2700 Thread 中讨论的其他器件: OPA455
工具与软件:
大家好、我的电路用于输出稳定的直流升压电压(几乎与"图8-15. 压电式升压驱动")不能正常工作。
应改变升压电压的电位计完全不会影响升压电压。 在开启该晶体管时、DRV2700的 FB 引脚上的电压在0.5V 至1V 之间变化。 但根据我的理解、这个电压应该稳定在1.3V?
升压电压输出连接到一个 无负载连接的运算放大器电路。 (4个 OPA455)
感谢您的任何帮助!
Jakob