This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:SIL/ASIL 值

Guru**** 2616255 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1457099/mct8316z-sil-asil-value

器件型号:MCT8316Z

工具与软件:

MCT8316Z 电机控制器的 SIL/ASIL 值是多少? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们今天就给您回复。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、
    MCT8316Z 电机控制器是否有 SIL/ASIL 值? 
    谢谢、此致
    Bruno Rütsche ć
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    MCT8316Z 未获得 SIL/ASIL 等级下的安全认证。

    您的终端设备是什么?您能提供更多详细信息吗?

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、 
    我们要打开和关闭具有电机控制器的用于 BLDC 电机的窗口。 
    有人将手放在关闭窗口的风险。
    这可以通过传感器进行监控;例如、在干扰的情况下、传感器开关
    关闭电机控制器上启用信号的继电器。
    用于监控的传感器必须符合 SIL/ASIL 标准、因为它是一种安全功能。
    因此、电机控制器还必须符合 SIL/ASIL 标准。
    是否有其他适用于 BLDC 电机的电机控制器经过 SUL/ASIL 测试、例如 - DRV8316C - MCT8316A - MCF8316A 。BLDC 电机以24VDC 的电压运行、堵转电流为6A。
    谢谢、此致 
    Bruno Rütsche ć
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   Bruno Rütsche ć,  

    这些 控制器未经 SIL/ASIL 测试。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.