请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316Z 工具与软件:
MCT8316Z 电机控制器的 SIL/ASIL 值是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好、
我们要打开和关闭具有电机控制器的用于 BLDC 电机的窗口。
有人将手放在关闭窗口的风险。
这可以通过传感器进行监控;例如、在干扰的情况下、传感器开关
关闭电机控制器上启用信号的继电器。
用于监控的传感器必须符合 SIL/ASIL 标准、因为它是一种安全功能。
因此、电机控制器还必须符合 SIL/ASIL 标准。
是否有其他适用于 BLDC 电机的电机控制器经过 SUL/ASIL 测试、例如
- DRV8316C
- MCT8316A - MCF8316A
。BLDC 电机以24VDC 的电压运行、堵转电流为6A。
谢谢、此致
Bruno Rütsche ć