This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:DRV110和 PSpice

Guru**** 2615595 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1452707/drv110-drv110-and-pspice

器件型号:DRV110

工具与软件:

大家好!

Im 在针对简单的 DRV110电路运行仿真时遇到一些问题。 仿真本身会运行、但是结果不是我在实验测试时看到的结果。 有人能解释一下 Im 的错了吗? 此外、我还使用 PSpice for TI

下面是我的电路和我得到的结果



谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    请给我一些时间在我结束时对此进行仿真 、我会在我了解更多信息时与您联系。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢、请告诉我。

    此致!

    Manuel Valenzuela。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我会先将您连接到 PSpice 团队、因为这可能不是电机驱动器问题。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    您能将项目存档并在此处发布吗? 插入->图像/视频/文件

    仿真和测试台的结果有多不同?

    我将看到是否有与原始模型相关的关联报告。 如果可以、我将提供一个链接或在此处发布。

    David L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Archived-project.zip

    尊敬的 David:

    请参阅随附的文件。  

    我想为 TI 提供的 DRV110创建一个示例电路模板。 这样就可以调整我所拥有的不同工程的电阻器和电容器值。 但是、我永远无法通过仿真来实际调制电流。 你们是否能够提供此 DRV110模板并让它实际上在仿真中调制电流? 我不确定我是否未正确设置我的仿真、或者这是 DRV110库问题。

    我也从 TI 下载了这个库。 我还在运行仿真时使用瞬态响应。

    请提供建议。

    此致!

    Manuel Valenzuela。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我在尝试让应该发布的测试电路运行。 但该电路从不匹配、它引用了多个外部器件。 我已经取代了这些、但我必须打开自动收敛、它需要很长时间才能运行。

    还在努力、我将下载您的电路、看看对比情况。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的帮助我很感激。 请告诉我。

    此致!

    Manuel Valenzuela。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我能够在配置 Vpwl 后运行您的仿真。 由于某种原因,它缺少 V,T 所以我做了一个 somthing somthing.

    输出将切换、看起来与数据表第7页的图(图1)类似。

    我能够测量电感器中的稳定电流。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉,我很晚才回复,但我是外出度假的假期。 能否请您与我分享一下这个仿真、它看起来棒极了!

    此致!

    Manuel Valenzuela。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../drv110_5F00_revised.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我能看到您的探头在哪里吗? Im 不确定我们得到的结果是一样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图片段。

    紫色是电流、其他2个是电压探针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    所以、我会遇到另一个问题。 仿真的工作原理是可以看到峰值和保持电流状态。 但是、峰值电流的时序已关闭、并且在我按照预期更改 Ckeep 的值时不会发生变化。 您是否知道这可能是为什么?

    此致!

    Manuel Valenzuela。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我不知道为什么它不会改变。  

    这实际上取决于模型的构建方式以及仿真对象。 这个问题最好 由产品线来回答。

    有什么想法吗?

    David L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    您能说明一下峰值电流的"时序"是如何关闭的吗? 更改 CKEEP 时、峰值电流时间是否发生变化? 当 CKEEP = 1 µF (应为100ms)时、值是多少?  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、无论如何将 Ckeep 的值更改为时序、在仿真中似乎都不会发生变化、这一点无关紧要。 我包含了3个示例、一个具有1uF、另一个具有10uF、最后一个具有10000uF。 请提供建议。

    感谢你能抽出时间。