Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8315C
主题中讨论的其他器件: MCF8315C
工具与软件:
您好!
我使用 具有自定义硬件的 MCF8315A 以及开发人员使用 GUI 来读取/写入在 I2C 通信模式下与24V BLDC 电机连接的 EEPROM 寄存器值。
按照 TI 调优用户指南进行操作 推荐的默认值 在 NVM/寄存器中重新写入(如下所示 )、并且我也参考了 MCF8315A 电机启动序列流程(MSS)数据表 、其中 SPEED_REF 应大于零、但我无法 在 RAM 寄存器中写入 SPEED_REF_OPEN_LOOP、SPEED_REF_CLOSED_LOOP。 如果我像这样写入它取默认值00000000。 因此、建议如何接近以 使电机旋转。 使电机旋转时、应注意哪个引脚。 什么是参数更改的引导线。
请帮我弄清楚这可能是什么原因、以及我如何解决这一问题。
硬件 引脚的默认设置为
FG (设置为输入) - 0v (该引脚的默认电压)
NFAULT (设置为输入) - 0v (该引脚中的默认电压)
制动(设置为输出)- 0v (该引脚中的默认电压)
SPEED (设为输出)- 5V (该引脚的默认电压)
DRV_OFF (设置为输出)-0v (该引脚中的默认电压)
NVM 寄存器 RAM 寄存器中
ms