This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876EVM:DRV8876EVM

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8876EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1461619/drv8876evm-drv8876evm

器件型号:DRV8876EVM

工具与软件:

DRV8876EVM 电路板:  

如果电机电流在正常设置下运行、然后突然卡住、导致电流异常增加、我们如何控制外部 PWM 电压、立即将电流降至限流值?
例如:将电流限制值设置为0.5A、将工作电压值设置为12V。 连接电机后、电机的工作电流为0.2A。 十秒后、电机卡住、电流突然上升到3A。 如何将3A 降低至0.5A 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho、

    感谢您发帖。

    如果电机电流在正常设置下运行、然后突然卡住、从而导致电流异常增加、我们如何控制外部 PWM 电压来立即将电流降至受限电流值?
    例如:将电流限制值设置为0.5A、将工作电压值设置为12V。 连接电机后、电机的工作电流为0.2A。 十秒后、电机卡住、电流突然上升到3A。 如何将3A 降低至0.5A?

    有两种方法可以实现这一点。 第一种方法是使用片上电流调节。 请参阅下面的数据表。 VREF 和 RIPROPI 必须根据您的要求设置、如您所述的0.5A 电流以及显示的公式。 对于低电流幅度、"固定关断时间"电流斩波会更好。 当 VREF = 2.5V 时、如果 ITRIP = 0.5A、RIPROPI 将为5 kΩ。请注意、这也会影响电机启动、因为浪涌电流也会调节至0.5A、这意味着电机将缓慢加速至稳态速度。 您必须确保电机能够使用0.5A ITRIP 设置克服负载惯性。  

    第二种方法是 将 VREF 电压设置为其最高值、也许3.3V 并调整 RIPROPI 的大小、这样即使电机电流为3A 或5A、它也不会达到3.3V。 这将确保内部电流调节不会起作用。 您可以将 IPROPI / RIPROPI 连接到外部 MCU ADC 输入、并以所需的采样率对其进行采样。 根据 ADC 读取的电流值、您可以减小 PWM 占空比以减小平均电流。 使用第一种方法是最简单的方法、这是此器件的一项可用功能。 谢谢你。

    此致、Murugavel