This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323 AGND 和 PGND 引脚是否在内部连接?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1461477/drv8323-is-drv8323-agnd-and-pgnd-pins-are-connected-inside

器件型号:DRV8323

工具与软件:

我尝试使用推荐的 PCB 分离式接地布局、但运行时接地电压不稳定。
所以我想尝试使用具有接地隔离的电压转换器来分离接地。 我想知道 AGND 和 PGND 是否连接在 DRV8323芯片内部?