Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8323 工具与软件:
我尝试使用推荐的 PCB 分离式接地布局、但运行时接地电压不稳定。
所以我想尝试使用具有接地隔离的电压转换器来分离接地。 我想知道 AGND 和 PGND 是否连接在 DRV8323芯片内部?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Tianhan、
不能通过接地隔离来分离接地。 接地差的绝对最大规格要求接地之间的最大差值为0.3V。

何时在何处测量接地噪声? 是在开关期间吗?
https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf
此致!
Akshay