请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8334 工具与软件:
您好!
您可以帮助解答智能栅极驱动器的问题吗?
我们将尝试计算开关时米勒区域的实际电流、从而确定设计的最短 VDS 上升时间。
在电阻方面、DRV8334是否具有内部上拉/下拉强度
对于关断、我们计划尽可能以最大2A 的设置运行栅极驱动器。
谢谢、Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Keith、
[报价 userid="9868" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1461826/drv8334-drive-current-we-can-expect-during-the-miller-plateau "]我们将尝试计算开关时米勒区域的实际电流、从而确定设计的最短 VDS 上升时间。
在电阻方面、DRV8334是否具有内部上拉/下拉强度
[报价]在米勒区域周围、前置驱动器 FET 应处于饱和区域、因此栅极电流是所选的 IDRIVE 设置(假设未添加栅极电阻器、因为该器件有大量的 IDRIVE 选项可供选择)。
对于关断、我们计划尽可能以最大2A 的设置运行栅极驱动器。
MOSFET Qgd 是多少?客户希望达到什么关断时间? 对于大多数应用而言、2A 电流非常高。 通常、我们看到快速开关应用的目标上升时间为200ns、下降时间为100ns。 请注意、VDS 压摆时间越短、系统中的瞬变就越大。
此致!
Akshay