This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:驱动电流可以在米勒平坦区获得

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1461826/drv8334-drive-current-we-can-expect-during-the-miller-plateau

器件型号:DRV8334

工具与软件:

您好!

您可以帮助解答智能栅极驱动器的问题吗?

我们将尝试计算开关时米勒区域的实际电流、从而确定设计的最短 VDS 上升时间。  

在电阻方面、DRV8334是否具有内部上拉/下拉强度

对于关断、我们计划尽可能以最大2A 的设置运行栅极驱动器。

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    [报价 userid="9868" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1461826/drv8334-drive-current-we-can-expect-during-the-miller-plateau "]

    我们将尝试计算开关时米勒区域的实际电流、从而确定设计的最短 VDS 上升时间。  

    在电阻方面、DRV8334是否具有内部上拉/下拉强度

    [报价]

    在米勒区域周围、前置驱动器 FET 应处于饱和区域、因此栅极电流是所选的 IDRIVE 设置(假设未添加栅极电阻器、因为该器件有大量的 IDRIVE 选项可供选择)。

    对于关断、我们计划尽可能以最大2A 的设置运行栅极驱动器。

    MOSFET Qgd 是多少?客户希望达到什么关断时间? 对于大多数应用而言、2A 电流非常高。 通常、我们看到快速开关应用的目标上升时间为200ns、下降时间为100ns。 请注意、VDS 压摆时间越短、系统中的瞬变就越大。

    此致!
    Akshay