This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262EVM:将 VREF1和 VREF2设置为0可驱动向电机提供的满量程电流

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262EVM, DRV8842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1463159/drv8262evm-setting-vref1-and-vref2-to-0-drives-full-scale-current-to-motor

器件型号:DRV8262EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8842

工具与软件:

您好!

目前在 PWM 模式下评估用于步进电机应用的 DRV8262EVM、在我们的应用中、我们将根据负载动态调整 VREF。
我注意到的是、每当 VREF 变为0V 或设置为0V 时、驱动器都会在电机(5A IFS)上使用满量程电流、我想知道这是否正确、或者我是否做错了什么
如果我将值设置为略高于0V、则会正常工作

我目前已将 EVM 连接到我们自己的微控制器、该微控制器目前与2个 DRV8842电机驱动器进行通信、适用于完全相同的应用、工作正常

此致、
Visaacan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的请求。

    器件专家将会调查该问题并回复您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visaacan:

    [quote userid="566487" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1463159/drv8262evm-setting-vref1-and-vref2-to-0-drives-full-scale-current-to-motor 当前正在使用 PWM 模式评估用于步进电机应用的 DRV8262EVM、在我们的应用中、我们根据负载动态调整 VREF。
    我注意到的是、每当 VREF 变为0V 或设置为0V 时、驱动器都会在电机(5A IFS)上使用满量程电流、我想知道这是否正确、或者我是否做错了什么
    如果我将值设置为略高于0V、则可以正常工作

    建议的最小 VREF 工作电压为50mV。 当 VREF = 0V 时、该器件行为可能异常。 您可以尝试混合或智能调优衰减来查看行为是否不同。 无论我们建议最小 VREF = 50mV。 谢谢你。

    此致、Murugavel