Other Parts Discussed in Thread: DRV8262EVM, DRV8842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8262EVM 主题中讨论的其他器件: DRV8842
工具与软件:
您好!
目前在 PWM 模式下评估用于步进电机应用的 DRV8262EVM、在我们的应用中、我们将根据负载动态调整 VREF。
我注意到的是、每当 VREF 变为0V 或设置为0V 时、驱动器都会在电机(5A IFS)上使用满量程电流、我想知道这是否正确、或者我是否做错了什么
如果我将值设置为略高于0V、则会正常工作
我目前已将 EVM 连接到我们自己的微控制器、该微控制器目前与2个 DRV8842电机驱动器进行通信、适用于完全相同的应用、工作正常
此致、
Visaacan