This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:拉出扭矩

Guru**** 2545580 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1462872/drv8889-q1evm-pull-out-torque

器件型号:DRV8889-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:DRV8889-Q1

工具与软件:

大家好、团队。

用于失速检测的扭矩计数有一个称为"牵引扭矩"的上限、该上限由电机的速度和时间常数决定。 有可能计算这个吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我已将请求分配给步进器专家、他将研究此问题、然后回复给您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ando-San:

    Unknown 说:
    用于失速检测的扭矩计数有一个上限、称为"拔出扭矩"、该上限由电机的速度和时间常数决定。 是否可以计算此值?

    当电机上的负载扭矩接近其下拉扭矩时、DRV8889-Q1扭矩计数将是接近0的最低值。 一种常见的做法是、当电机以正常负载扭矩运行时、将失速阈值设置为高于此值、通常约为最小扭矩计数值的30%至50%。 我们没有基于电机参数的扭矩计数计算公式。 谢谢。

    此致、Murugavel