主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 MCT8316A、 MCT8316Z-Q1、 MCF8316C-Q1、MCT8316AEVM
工具与软件:
您好:
关于 MCT8316A-Q1的硬件设计、请帮助确认以下技术问题。 谢谢!
1.关于未用的硬件引脚,我注意到在官方论坛上 EXT_CK 和 EXT-WD 可以直接挂起,而 DRVOFF 可以下拉(不提它是直接接地还是需要一个电阻串联)。 TI 是否有有关如何处理所有未使用引脚的文档。
2.逻辑管脚内部是否有限压二极管(-0.3V&AVDD+0.3V)、最大支持电流是多少? 因为我想直接使用外部输入 PWM 和制动信号(使用电阻器限流功能、我不知道需要多少电阻器、我是否需要一个外部二极管)。

3.我发现 TI 的演示板上放的是 USB<->I2C 芯片、但实际应用中可能只有 MCx6316芯片。 TI 是否有单独的 I2C 小工具(USB<->I2C)? 因此、我们可以直接将 MCx8316系列与计算机主机和 I2C 小型工具配合使用。