请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243H-Q1EVM 主题中讨论的其他器件:MSP430G2553
工具与软件:
我正在使用 DRV8243H-Q1 EVM。 我选择20kHz 频率、但我仅获得2.5KHz PWM 输出。 我将获得10kHz、5kHz 和2.5KHz 的正确频率输出。 只有在20kHz 时、我才会遇到问题、并且我的工作频率也是20kHz。 请提供20kHz 的 GUI 软件。 固件版本为1.1

.