This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243H-Q1EVM:GUI 问题:无法获得20kHz PWM 频率

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1462924/drv8243h-q1evm-gui-issue-not-able-to-get-20khz-pwm-frequency

器件型号:DRV8243H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

工具与软件:

我正在使用 DRV8243H-Q1 EVM。 我选择20kHz 频率、但我仅获得2.5KHz PWM 输出。 我将获得10kHz、5kHz 和2.5KHz 的正确频率输出。 只有在20kHz 时、我才会遇到问题、并且我的工作频率也是20kHz。 请提供20kHz 的 GUI 软件。 固件版本为1.1

.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakyath:

    这是一个已知问题、将在下一次更新中予以纠正。 同时、我将提供 应纠正此问题的固件版本。

    e2e.ti.com/.../DRV824x_5F00_DRV814xQ1EVM.out

    要加载此固件、您必须  将 Uniflash 与连接了 USB 的 EVM 配合使用、并搜索 MSP430G2553、然后点击"START"。

    然后、您将必须点击 brows 并选择提供的.out 文件、然后点击 FLASH IMAGE。

    此时应加载新的固件、当在 DRV824x_DRV814x-Q1EVM GUI 中选择该设置时、您现在会看到20kHz 输出。

    此致、

    约书亚