请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8262-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8262、
工具与软件:
我正在设计一款栅极控制器产品、该产品控制双路双向 BDC 电机、工作电压为24V、额定功率为250W。 作为此设计的一部分、我将评估适用的集成栅极驱动器、以满足应用的性能和可靠性要求。
在进行初步分析后、我发现 DRV8262似乎与我在功能和规格方面的要求非常吻合。 但是、我要确保我正在考虑所有可行的选择。 对于此类应用、您是否推荐任何类似于或优于 DRV8262的备选栅极驱动器?
此外、如果您能将我与供应商或应用工程师联系起来、为该项目提供进一步的见解和支持、将会非常有帮助。