This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262-Q1:获取有关适用于双 BDC 电机控制设计的集成栅极驱动器的建议

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8262-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1463103/drv8262-q1-request-for-recommendations-on-integrated-gate-drivers-for-dual-bdc-motor-control-design

器件型号:DRV8262-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8262

工具与软件:

我正在设计一款栅极控制器产品、该产品控制双路双向 BDC 电机、工作电压为24V、额定功率为250W。 作为此设计的一部分、我将评估适用的集成栅极驱动器、以满足应用的性能和可靠性要求。

在进行初步分析后、我发现 DRV8262似乎与我在功能和规格方面的要求非常吻合。 但是、我要确保我正在考虑所有可行的选择。 对于此类应用、您是否推荐任何类似于或优于 DRV8262的备选栅极驱动器?

此外、如果您能将我与供应商或应用工程师联系起来、为该项目提供进一步的见解和支持、将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 您是否需要汽车级(Q100)器件? 什么是电机负载电流?

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、不需要自动分级。 对于双电机应用、电机电流均为7A;对于单电机应用、电流均为15A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不需要汽车级、DRV8262可能是一个很好的器件。 (不是 DRV8262-Q1)。 它有两种封装型号。  

    我来结束这个帖子。 如果您对 DRV8262有其他疑问、请为 DRV8262生成新帖子。

    此致

    森田信也