工具与软件:
您好!
我在电机控制应用中使用电池供电的 DRV8311P。 在电路板布局布线中、我计划将 PGND 和 AGND 保持在不同的接地层上、然后将它们连接到电池0V 附近。 数据表规定:"为了减少大瞬态电流进入小电流信号路径的噪声耦合和 EMI 干扰、应在 PGND 和 AGND 之间分区接地。" 因此、我认为这种设计策略是合理的、但请建议我是否应重新考虑。
现在、我的真正问题是与器件散热焊盘有关。 表6-1. 在数据表中、散热焊盘必须连接到 PGND:

不过、部分 12.1布局准则 说明:"TI 建议将所有非功率级电路(包括散热焊盘)连接到 AGND、以减少寄生效应并改善器件的功率耗散。"

这也增加了混淆 图12-1建议布局示例 未显示任何分离 AGND 和 PGND 的尝试。
请提供说明。 谢谢!