This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210:适用于镜头快门应用

Guru**** 2393115 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1464468/drv8210-for-the-lens-shutter-application

器件型号:DRV8210

工具与软件:

您好、先生、

我的客户正在寻找用于镜头快门应用的电机驱动器、DRV8210是否支持以下电子条件?

快门驱动器电流:需要恒定电流、270mA (+/- 5%)。

快门镜头线圈电阻:22欧姆(+/- 10%)。

VM = 7.27V = 0.27*(Rdson + Rrnf + Rmotor)

如果无法满足此电子要求、您能否告知正确的设备。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Henry、  

    是的、只要峰值电流低于器件的 OCP 限制(1.76A)、DRV8210肯定是该应用的最佳选择。  

    如需了解绝对最低成本和尺寸、请参阅 DRL 6引脚封装。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的友好解释。

    对于要求客户检查的情况、DRV8210上的驱动器电流可以提供方波(请参阅下图)、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利  

    是的、它可以提供15ms 的270mA、根本不会出现任何问题。   驱动器甚至可能不会使1°C 升温!

    此致!

    Jacob