请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8210 工具与软件:
您好、先生、
我的客户正在寻找用于镜头快门应用的电机驱动器、DRV8210是否支持以下电子条件?
快门驱动器电流:需要恒定电流、270mA (+/- 5%)。
快门镜头线圈电阻:22欧姆(+/- 10%)。
VM = 7.27V = 0.27*(Rdson + Rrnf + Rmotor)
如果无法满足此电子要求、您能否告知正确的设备。 谢谢!