This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:尽管没有报告、但似乎立即出现过流故障

Guru**** 2393335 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1464490/drv8316-seeming-immediate-overcurrent-fault-despite-no-report

器件型号:DRV8316

工具与软件:

我将尝试通过将相电压设置为平衡的三相设置来在开环中驱动 BLDC (~0.3 Ω 相电阻、12个极对)。 DRV8316在3PWM 模式下通过 SPI 进行初始化、我已经进行了验证。  似乎 DRV8316 在开关频率< 100kHz 时会立即出现电流故障-也就是说、 当 DRV8316未初始化或未收到指令时、我不会看到整个电路板的相位开关和电流消耗相等。 添加人工相电阻/电感会导致 芯片保持开关、但实际流动的电流太小( 整个板的额外电流10mA)、从而使电机转动。 不会触发任何故障(使用 SPI 读取时)、并且 nFault 引脚绝不会变为低电平。 如果在调试中有任何帮助、 那我将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    开环运行会导致大量浪涌电流、因此限制运行期间的电流非常重要。 您可能施加过大的占空比、从而导致电流过高。 下面的视频可能会有所帮助、因为它讨论了各种电机控制阶段、包括开环运行以及电机启动方法。

    https://www.ti.com/video/6269668413001

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    根据视频、我主要尝试在启动范围内工作、每个相位上都有几个短脉冲用于尝试对齐位置传感器。 我更担心的是、我发送的脉冲必须极小(在5V 的总线电压下、20kHz 的开关频率和>2%的占空比足以导致出现过流故障)、特别是该故障看起来不会被芯片记录- nFAULT 从不会产生低脉冲、并且 SPI 寄存器不会显示任何故障。  

    请在这里告诉我哪些信息有助于您进行调试、因为我不确定应该如何处理。

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    您是否有可以放在相位上并显示提供脉冲的相位相电压的电流探针?  您能不能帮助我了解一下您认为是过流故障的原因?  您之所以得出此结论、是因为您要在输入上命令一个脉冲、但输出不变? 如果是、您能否提供一个示波器图来展示这一点?

    此致、

    Anthony Lodi