This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332-HT:DRV8332DKDR 的设计和使用问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465253/drv8332-ht-design-and-use-problems-of-drv8332dkdr

器件型号:DRV8332-HT

工具与软件:

我们使用以下电路来驱动螺旋桨、其中一个螺旋桨在使用过程中出现了问题:螺旋桨启动后运行正常。 大约半个小时后,螺旋桨出现了问题,内部电机发出声音,但螺旋桨没有转动。 然后我移除了电路板上的 DRV8332DKDR 并将其替换为新芯片、故障已修复。 到目前为止我还没有找到问题的具体原因、请帮我分析一下电路设计中是否有任何问题或隐藏的危险、非常感谢!

其他注意事项:VCC_DJ (PVDD)由太阳能电池板和锂电池供电、传统电压为14-16.8V、日光满时电池板电压为26V。 在海上作业时,由于阻力的增加,会产生一定的压降,并且推进器的最大功率为11V*5A。  但这些都在螺旋桨电机的额定电压范围内。 测试后、螺旋桨电机未损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您知道第一个芯片的故障是什么吗?

    我查看了原理图、结果看起来非常好。

    只想确保复位引脚连接到 MCU 正确吗? 在某些操作中、您需要控制这些引脚的状态。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    感谢您的答复。 是的、RESET 引脚直接连接到 MCU、使用4.7KΩ Ω 下拉电阻器连接到 GND

    此致、

    ChaoPing Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     王超平:王超平

    您的原理图看起来非常好。 您是否知道第一个芯片停止工作之前触发了哪个故障?

    此致、

    Yara