主题中讨论的其他器件:DRV8770、 DRV8262、 DRV8262EVM、
工具与软件:
您好!
我正在调查一些针对新设计的 TI 解决方案:
DRV8703/DRV8262/DRV8770
我想驱动一个24V BDC 升压至36V 的电机(10A rms 电流、峰值电流高达18A)。
DRV8262EVM 能够驱动无负载的电机,但有负载(充电70kg ),电机无法移动它...
DRV8703EVM 更加强大、但我在 EVM 板上打破了2个晶体管(VDS 最大为60V)。 当我停止电机时、它会产生高于60V 的电压浪涌。
最后、我来试试额定电压为100V (今天上午订购)的 DRV8770EVM。
我的问题是:DRV8770似乎是一个简单的驱动器、我想实施"慢速衰减"来停止我的电机。
你知道我是否可以同时手动驱动2个低侧晶体管吗?
从 DRV8770的数据表来看、这似乎是可以实现的。
此致。