This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:CSA_CTRL 寄存器设置

Guru**** 2613415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465096/drv8706-q1-csa_ctrl-register-settings

器件型号:DRV8706-Q1

工具与软件:

你(们)好

了解以下 CSA_BLK_SEL 设置不起作用(无论在不使用消隐电路的情况下选择了哪一个)是否正确?
(如果 CSA_BLK 为000b、则不会产生任何影响。)
将检查 CSA_BLK_SEL 设置、以查看它们是否用于其他控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    只是为了澄清 以下问题:在没有消隐时间(CSA_BLK = 000)的情况下、CSA_BLK_SEL 是否会产生影响?

    谢谢!

    ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、ibinu

    感谢您的答复。

    我想澄清的是、CSA_BLK_SEL 设置会影响哪些功能。

    从下面的数据表可以看出、它看起来是用于触发消隐电路、因此我想知道是否可以说如果未使用消隐功能(CSA_BLK = 000b)、那么 CSA_BLK_SEL 设置不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我补充一下我的评论。  

    是、CSA_BLK_SEL 用于 CSA 消隐功能。 如果 CSA_BLK=000b 被禁用、CSA_BLK_SEL 不会影响运行。

    此致

    信也