工具与软件:
您好!
我已经设计了一款使用该栅极驱动器的电机控制器。 增加多个 PCB 的总运行时间必须约为500h-1000h、而不会出现任何问题。 40-60V 应用。 问题说明:
- 系统最初开始工作不正常、电机只能在几分钟内保持很小的扭矩
- 然后系统完全停止工作、电机完全没有运动
- 在 PCB 测试时、我看到低侧 MOSFET 的栅极具有270Ohm 的接地电阻。 我假设 MOSFET 是有问题的元件、我将其更换了、但问题仍然存在、在测量栅极电阻时、它现在是22 Ω。 我意识到、如果问题不是 MOSFET、电阻发生变化没有多大意义、这可能是由于更换 MOSFET 时 PCB 发热所致
- 然后、我再次移除了新的 MOSFET 并在上游进行了测试、发现 GLB 接地电阻为22 Ω
正如您所想象的那样、按失败前的工作小时数、我无法轻松地重现问题。
此图显示了驱动程序配置:

驱动器和每个 MOSFET 的栅极之间有一个1欧姆的电阻器。 I 测量了以下电压:
- VBAT = 48V
- VM = 11.7V
- VCP = 52.4V
- Vgls = 3.89V
- VCPH = 50.1V
- VDD = 4.6V
nFault 信号为低电平、表示驱动器发现此问题。 我拍摄了一幅热像、但驱动器在电源区域很热、我想由于输出短路导致 LDO 变热:

您能否支持有关问题原因的调查以及将来如何避免该问题?
谢谢。此致