This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:有关电机转数的问题。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1463377/drv8452-questions-about-the-number-of-revolutions-of-motor

器件型号:DRV8452

工具与软件:

大家好、

我的一个客户正在为他们的下一个产品评估 DRV8452。

[他们的条件]
Micro STEP:1/32、Toff:LOW、已选择智能转向纹波控制模式、
Vref:1.85V (If=2.8V)。

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?


DRV8452数据表中显示 STEP 信号的最大输入频率
DRV8452的频率为100kHz。

目前、高速使用 DRV8452时、它似乎无法跟上高频。
16000pps 时没有问题。 (16000 x 1/32/200 = 2.5rps = 150rpm)
但在64000pps 时、驱动电流波形似乎很奇怪。 (64000 x 1/32/200 = 10rps = 600rpm)
他们认为这取决于他们使用的电机。 但他们想知道在64kHz 时发生这种奇怪的原因是什么
即使 DRV8452显示最大频率为100kHz 或更高。

是否是导致电机电感和电机反电动势的原因?

有没有提高步进时钟频率的对策?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakai-San:

    感谢您在论坛中发帖。

    [报价 userid="190215" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1463377/drv8452-questions-about-the-number-of-revolutions-of-motor "]


    DRV8452数据表中显示 STEP 信号的最大输入频率
    DRV8452的频率为100kHz。

    目前、高速使用 DRV8452时、它似乎无法跟上高频。
    16000pps 时没有问题。 (16000 x 1/32/200 = 2.5rps = 150rpm)
    但在64000pps 时、驱动电流波形似乎很奇怪。 (64000 x 1/32/200 = 10rps = 600rpm)
    他们认为这取决于他们使用的电机。 但他们想知道在64kHz 时发生这种奇怪的原因是什么
    即使 DRV8452显示最大频率为100kHz 或更高。

    是否是导致电机电感和电机反电动势的原因?

    [报价]

    是的、这是正确的。 高速下的电机电感和 BEMF 会导致严重的电流失真、并且电机失速不足以在高速下克服这些问题。  

    这是步进电机在高步进速率下的一般行为、此时 VM 电源电压不足以克服在高步进速率下产生的反电动势(BEMF)、并且无法通过电机绕组推送目标电流。 这取决于电机规格 R 和 L 以及 BEMF 常数、VM 电源电压、目标 IFS、步进速率、加速率 负载惯性和负载扭矩。 您能否分享包括步进电机数据表在内的这些详细信息?

    针对此行为的常见解决方案是增加 VM 电源电压。 假设客户使用24V 电压进行测试、他们也可以在48V 电压下进行测试。客户应注意到、使用更高的 VM 时、他们可以实现的最大步进速率会增加。

    [quote userid="190215" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1463377/drv8452-questions-about-the-number-of-revolutions-of-motor 是否有任何提高步进时钟频率的对策?

    增加 VM 和/或降低 IFS 可以改善这种情况。 在某些情况下、将电机更改为较低的电感线圈规格可能会在某种程度上得到解决。 请参阅以下文章 。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    非常感谢您的答复。

    回复对我们非常有帮助。

    再次感谢您、此致、
    和也。