This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:DRV8251ADDAR

Guru**** 2613345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466582/drv8251a-drv8251addar

器件型号:DRV8251A

工具与软件:

您好、先生、

我们面临 IN1和 IN2输入信号。

最初、我们根据电机正向或反向要求、将 IN1和 IN2指定为高电平(3.3V)、并将来自 MCU 的 IN1或 IN2指定为低电平(0.0V)。

我们面临的问题是 IN1或 IN2仅下降了1.6V 而不是0.0V。  

MCU GPIO 引脚通过 MCU (公连接器)和 H 桥(母连接器)电路板的连接器直接连接到 IN1和 IN2。 我们尚未在 MCU GPIO 引脚和 IN1/IN2之间使用任何串联电阻、也未在 IN1/IN2与 GND 之间(或) MCU GPIO 引脚与 GND 之间使用任何电阻。

有任何人可以指导我们解决此问题、或根据需要在 DRV8251A IC 中进行任何安装。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、您是否能够 直接测量 MCU 输出、以确保 IN1和 IN2 MCU 输出在到达 DRV8251A 之前实际上为0V? 可能需要从 MCU 侧启用/禁用上拉或下拉电阻。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    如果  DRV8251A IC 未连接到 MCU GPIO、GPIO 处的电压高达0.0V。

    连接 DRV8251A IC 后、 GPIO 上的电压达到1.7V

    此致

    天哪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我还通过启用/禁用 配置中的上拉或下拉电阻来更改 GPIO 设置进行了检查、仍然面临相同的问题。

    我还通过在 GPIO 引脚和 GND @ MCU...之间连接10K 电阻器来进行检查  仍然面临同样的问题。

    此致

    天哪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    MCU 上的引脚是否配置为输出而不是输入?

    此设计中是否还有其他任何可能引起干扰的东西?

    此致!

    David