This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873HEVM:DRV8873HPWPR

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466454/drv8873hevm-drv8873hpwpr

器件型号:DRV8873HEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8262

工具与软件:

尊敬的 Murugavel4637:

感谢您发送给我的信息、但有一些问题:

这是驱动 H 桥的最佳方法:

PWM & Mode=GND => PH/EN 模式

=> EN/IN1上的 PWM 信号

=>PH/IN2上的高电平/低电平

 PWM & Mode=PWM => VDD 模式

=> EN/IN1上的 PWM 信号和 PH/IN2上的高电平

=> PH/IN2上的 PWM 信号和 EN/IN1上的高电平

H 桥在我们的应用中用于驱动珀尔帖元件(TEC1-12706)。 对于如何将输出(OUT1和 OUT2)连接到珀尔帖、有什么建议?

此致、

Piet   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piet:

    感谢您的提问。 我已将其分配给 Murugavel、以便他能够支持这一请求

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piet:

    在功能上、两种模式都向负载输出相同类型的驱动。

    [报价用户 id="204993" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466454/drv8873hevm-drv8873hpwpr "]

    这是驱动 H 桥的最佳方法:

    PWM & Mode=GND => PH/EN 模式

    => EN/IN1上的 PWM 信号

    =>PH/IN2上的高电平/低电平

     PWM & Mode=PWM => VDD 模式

    => EN/IN1上的 PWM 信号和 PH/IN2上的高电平

    => PH/IN2上的 PWM 信号和 EN/IN1上的高电平

    [报价]

    PH/EN 模式的优势是只有一个引脚需要 PWM 输入(EN)来控制输出占空比和频率。 PH 控制将设置电桥导通的方向。

    PWM 模式将要求在两个输入引脚上都施加 PWM、当然每个方向上一次施加一个 PWM。 从这个角度来看、PH/EN 最方便。

    在我们的应用程序中、H 桥用于驱动珀尔帖元件(TEC1-12706)。 对于如何将输出(OUT1和 OUT2)连接到珀尔帖、有什么建议吗?[/QUOT]

    您可以参阅 DRV8262数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8262.pdf 第38页中的第7.1.3节"驱动热电冷却器(TEC)"。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    谢谢

    此致、

    Piet