主题中讨论的其他器件:DRV8262
工具与软件:
尊敬的 Murugavel4637:
感谢您发送给我的信息、但有一些问题:
这是驱动 H 桥的最佳方法:
PWM & Mode=GND => PH/EN 模式
=> EN/IN1上的 PWM 信号
=>PH/IN2上的高电平/低电平
PWM & Mode=PWM => VDD 模式
=> EN/IN1上的 PWM 信号和 PH/IN2上的高电平
=> PH/IN2上的 PWM 信号和 EN/IN1上的高电平
H 桥在我们的应用中用于驱动珀尔帖元件(TEC1-12706)。 对于如何将输出(OUT1和 OUT2)连接到珀尔帖、有什么建议?
此致、
Piet