请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8840 工具与软件:
您好!
我们发现、向与 BDC 电机并联的 DRV8840输出施加一些电容会降低启动峰值。 但有时我们仍会遇到激活 nFAULT 的情况。
在当前设计中、我们无法 nReset DRV、因为 RESET 持续驱动为高电平。
通常、BDC 为300mA 负载、但启动时峰值电流可能高达8A、这会导致 nFAULT。 其他元件是否有某种计算说明/匹配
来使其工作更稳定? 我们还在整个24VDC 前使用了 PWM 软启动、但实际上该 PWM 已在一些 TI 论坛中指出、它可能会导致更多峰值。